Swagelok est depuis longtemps un acteur reconnu dans les domaines du Gaz et du Pétrole offshore.
Notre expérience dans ce domaine et nos produits reconnus pour leur fiabilité et leur durabilité font de nous des partenaires privilégiés sur les applications difficiles telles que les EmR.
Avec la possibilité de livrer de grosses quantités pour des chantiers importants et d’assurer les services nécessaires à la réussite de l’entreprise, nous pouvons être présents autant sur le projet de construction que dans les phases de maintenance.
Nous pouvons intervenir sur tous types de transferts de fluides (tels que systèmes de refroidissement ou lubrification), sur les systèmes d’instrumentation ainsi que sur les applications autour de la fabrication : utilités, tests, essais, mesures et calibration.
Nos produits sont également particulièrement adaptés au milieu marin :
- des exécutions en Alliages à base de Nickel ou en Super duplex les rendent particulièrement résistants à la corrosion.
Quelles sont les Énergies Marines Renouvelables ?
Marché à fort potentiel, les Énergies Marines Renouvelables (EMR) se retrouvent régulièrement sur le devant de la scène.
Les principales énergies marines, à l’heure actuelle, sont l’éolien, l’hydrolien, l’houlomoteur et l’énergie thermique des mers.
1. L’éolien Offshore
Probablement la technologie faisant le plus parler d’elle, l’éolien Offshore permet de convertir la force du vent en électricité. Les éoliennes offshore fonctionnent selon le même principe que les modèles terrestres (ou onshore) traditionnels.
L’évolution des installations éoliennes Offshore :
- Si les premiers prototypes d’éoliennes offshore étaient de simples copies des éoliennes terrestres, les machines se sont peu à peu adaptées à la mer.
- Les éoliennes offshore se différencient également de plus en plus des éoliennes terrestres par leur conception technique adaptée au milieu marin. Elles doivent être ancrées ou enfoncées dans le fond marin et doivent également résister à la corrosion, aux tempêtes et aux efforts créés par les masses d’eau alentours.
La rupture technologique attendue de l’éolien flottant Farshore
Jusqu’à présent, les projets éoliens Offshore consistent: à installer des éoliennes en eau peu ou moyennement profonde, de 5 à 40 mètres de profondeur.
Au-delà, il est difficile et très coûteux de planter l’éolienne dans le fond marin. Des projets d’éoliennes Farshore flottantes, situées à plusieurs kilomètres des côtes, à plus de 50 mètres de profondeur, offrent des perspectives intéressantes. Contrairement aux éoliennes offshore traditionnelles, leurs fondations ne sont pas enfoncées dans le fond marin, mais elles y sont seulement ancrées au moyen de câbles. C’est pourquoi leur installation est simplifiée et les besoins en matériaux grandement diminués.

2. L’énergie Hydrolienne
A l’image des éoliennes pour le vent, les hydroliennes exploitent l’énergie des courants de marée. Une hydrolienne comporte une roue à aubes ou une hélice constituée de pales montées sur un arbre dont la rotation dans le courant entraîne une génératrice électrique.
Contrairement aux vents, les courants marins sont prévisibles à long terme, avec des amplitudes connues, variables avec la lune. Le bilan global annuel exprimé en heures de fonctionnement à pleine puissance est de l’ordre de 4 000 à 5 000 heures, soit de 11 à 14 heures par jour, ou encore un facteur de charge de 46 à 57%, à comparer aux 20 à 25% moyens de l’éolien.
Les hydroliennes sont beaucoup plus petites que les éoliennes (dans un rapport 3 à 4) pour une même puissance et leur impact sur l’environnement est plus faible car elles ont peu de signature visuelle. Elles sont silencieuses et implantées hors des zones de pêche. A contrario, les coûts d’investissement et d’exploitation liés à l’environnement marin sont plus élevés (de l’ordre du double de ceux des éoliennes, à puissance installée égale).
3. L’énergie Houlomotrice
L’énergie houlomotrice ou énergie des vagues désigne la production d’énergie électrique à partir de la houle. Il existe différents dispositifs pour exploiter cette énergie. de nombreux systèmes sont actuellement à l’étude, certains sont déjà commercialisés mais aucun n’est arrivé au stade de la maturité industrielle.
4. L’énergie Thermique Marine
L’énergie thermique des mers (ETM) consiste à exploiter le différentiel de température des océans entre les eaux de surface et les eaux profondes afin de produire de l’électricité. Cette exploitation présente un intérêt en zone intertropicale où la température de l’eau reste uniformément proche de 4°C à une profondeur de 1 000 m tandis qu’elle est supérieure à 24°C en surface (un différentiel de 20° est nécessaire pour l’exploitation ETm).
L’énergie thermique des mers présente l’intérêt d’être abondante, prévisible et disponible 24 heures sur 24 toute l’année en zone intertropicale. Cette énergie des mers nécessite toutefois de lourds investissements. Elle pâtit d’un faible rendement et se trouve encore en phase de recherche et développement.